请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92664-Q1 工具/软件:
尊敬的 E2E 支持团队:
我尝试通过读取 LEDON 寄存器(地址:0x91到0xA0)和 VLEDOFF 寄存器(地址:0xA1到0xB0)来获得 LED 电压。
矩阵管理器响应: VLEDON01=0x0F; VLEDOFF01=0x02。
0x0F 对应于0.3V (Vadc=5V)、其值太低。
从矩阵管理器获取正确的 LED 电压是否很热? (SYSCFG 寄存器中的 LEDADCEN 位被启用)。
谢谢你
方面
Gennadi