This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92664-Q1:读取 LED 电压、寄存器 LEDON 和 VLEDOFF

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503400/tps92664-q1-read-out-the-led-voltage-registers-vledon-and-vledoff

器件型号:TPS92664-Q1

工具/软件:

尊敬的 E2E 支持团队:

我尝试通过读取 LEDON 寄存器(地址:0x91到0xA0)和 VLEDOFF 寄存器(地址:0xA1到0xB0)来获得 LED 电压。

矩阵管理器响应: VLEDON01=0x0F; VLEDOFF01=0x02。

0x0F 对应于0.3V (Vadc=5V)、其值太低。

从矩阵管理器获取正确的 LED 电压是否很热? (SYSCFG 寄存器中的 LEDADCEN 位被启用)。

谢谢你

方面

Gennadi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gennadi:

    此器件被选通、因此 E2E 不支持。 我将直接通过电子邮件与您联系。  

    谢谢、

    Jaron