工具/软件:
您好、
我尝试设计一个升压转换器(这是我第一次使用升压转换器)、将输入端的输出电压从45VDC (稳压)转换为142VDC、因此我考虑使用开关控制器 LM5156。
为此、我使用了 Excel 文件来 选择无源器件 并达到此电压(请参阅下图)。




根据上面设置的参数、我需要帮助来定义以下组成部分:
- N MOSFET Q1的特性->我使用了 WEBENCH 、但建议使用 VdsMax= 500.0V 和 IdsMax= 100.0A 的理想 FET ->我认为具有较低特性的器件就足够了、例如 VdsMax= 200.0V 和 IdsMax= 2.0A ->您能否确认? 如果有、您有 PN 建议吗?
- 二极管 Shotcky D1的特性-> 我使用了 WEBENCH、但建议使用 VF@IO= 500.0mV VRRM = 213.0V 的自定义二极管-> 我没有找到任何 VRRM 大于213V 且 VF 等于500mV 的 Shotcky 二极管。 您能否确认是否需要使用500毫伏的 Shotcky 二极管? 如果我使用具有更高 VF 的 Shotcky 二极管会发生什么情况? 如果有、您有 PN 建议吗?
- 为了获得142V 的输出、我必须使用 rfbt 上的两个电阻器组。 可能会有问题?
- 选择的电感器是 SRP2313AA-680M。 您能否确认可以接受或建议替代方案?
- 选择无源器件的尺寸时、是否有任何特殊的预防措施?
谢谢。此致。