This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:LM5156:45V 至142V 升压转换器、LM5156

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502697/lm5156-lm5156-boost-converter-45v-to-142v-with-lm5156

器件型号:LM5156

工具/软件:

您好、

我尝试设计一个升压转换器(这是我第一次使用升压转换器)、将输入端的输出电压从45VDC (稳压)转换为142VDC、因此我考虑使用开关控制器 LM5156。

为此、我使用了 Excel 文件来 选择无源器件 并达到此电压(请参阅下图)。

根据上面设置的参数、我需要帮助来定义以下组成部分:

  1. N MOSFET Q1的特性->我使用了 WEBENCH 、但建议使用 VdsMax= 500.0V 和 IdsMax= 100.0A 的理想 FET ->我认为具有较低特性的器件就足够了、例如 VdsMax= 200.0V 和 IdsMax= 2.0A ->您能否确认?  如果有、您有 PN 建议吗?
  2.  二极管 Shotcky D1的特性-> 我使用了 WEBENCH、但建议使用 VF@IO= 500.0mV VRRM = 213.0V 的自定义二极管-> 我没有找到任何 VRRM 大于213V 且 VF 等于500mV 的 Shotcky 二极管。 您能否确认是否需要使用500毫伏的 Shotcky 二极管? 如果我使用具有更高 VF 的 Shotcky 二极管会发生什么情况?  如果有、您有 PN 建议吗?
  3. 为了获得142V 的输出、我必须使用 rfbt 上的两个电阻器组。 可能会有问题?
  4. 选择的电感器是 SRP2313AA-680M。 您能否确认可以接受或建议替代方案?
  5. 选择无源器件的尺寸时、是否有任何特殊的预防措施?

谢谢。此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    1.我建议使用具有2 *转换器输出电压的 FET。 Ids 应为转换器峰值电感器电流的2 *。 在您的 case 中、ID 应大于2 * 4.42A

    2.使用正向压降较高的二极管会导致二极管中的损耗较高,影响转换器的效率,但输出电压仍将保持调节。  

    3.除非总阻力与计算结果相同,否则这不是问题。

    4.所选的电感器对我来说很好。

    5.我建议使用0603尺寸或更小的

    我建议使用 Mouser 或 Digi 密钥筛选器来查找零件。  

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hassan:

    非常感谢您的答复。

    我遵循您的建议、使用 Mouser 进行元件选型。

    我选择了 FET IPB60R060C7ATMA1 因为它符合您突出显示的最低特性、并且是 RDSon 最低的特性(在搜索结果中)。

    在分析 LM5156的数据表时、有一个不明确的器件(请参阅下面的屏幕截图):

    所选的 FET 应符合所需的公式、因为 Qg = 68nC 和 FSW = 440kHz ->结果低于35mA、但我对所选 FET 的 Vgsth 有疑问(请参阅下面的屏幕截图):

    启动期间是否会出现问题、因为为了确保 FET 闭合、栅极引脚上的电压应该大于6V?  

    可以使用 UVLO 函数来解决问题吗?

    提前非常感谢您的回答

    此致、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、

     由于恒定电源电压大于 VCC 阈值、且米勒平坦区域低于 VCC 电压阈值。 所选的 FET 在栅极电压和启动条件下正常。

    尽管该 FET 满足数据表中的要求、但该 FET 的 Rd、ON 和栅极电荷仍然很高、这将导致高 FET 损耗并会影响效率。

    我建议再次设置滤波器、因为仍然有很好的选择。 例如、(FYI)这些 FET 的匹配度优于您选择的 FET。 您仍然可以搜索更好的选项。

    https://www.mouser.de/ProductDetail/Toshiba/TPH5200FNHL1Q?qs=Ey7%2FXF42M3fNxTe44RMpaw%3D%3D

    https://www.mouser.de/ProductDetail/Infineon-Technologies/BSC320N20NS3-G?qs=mzcOS1kGbgfxde0AMdEAsw%3D%3D

    此致、

    Hassan