Other Parts Discussed in Thread: TPS1HTC30-Q1, TPS1HTC30EVM
主题中讨论的其他器件:TPS1HTC30-Q1、
工具/软件:
尊敬的先生/女士:
我在 TPS1HTC30EVM 电路板上评估 TPS1HTC30-Q1器件、发现了非常奇怪的行为。 J3是 EN 引脚可连接至3.3V 或 GND 的3引脚接头。 我在此 EVM 上启用了3.3V LDO、我已经确认得到的是3.3V 电压。 当 I 将 EN 跳线连接到 GND 时、应该关闭高侧开关。 如果输出端没有负载、无论 EN 引脚连接如何、J11上的输入电压都会显示在 J13上。 如果我放置一个小负载(14V 上的10k、消耗1.4mA)、则 EN 引脚会切换输出、但只会低至1.04V。 当禁用高侧开关时、我们的应用要求输出为(或非常接近) 0V。 我在数据表中没有看到最低负载要求。 您能详细说明一下、以便我能够以足够的生产裕度设计该器件吗? 我可以在输出端放置一个标称负载、以确保输出确实保持在0V、但我想知道 IC 中发生了什么、并确保上面的负载能够保证输出将为0V。
此外、我们还在48V 系统中使用该系统。 我知道 TPS1HTC30-Q1可达到60V、但 TPS1HTC30EVM 规定最大电压为48V。 TPS1HTC30EVM 的电压上限为48V 的限制是什么?
谢谢、此致、
Kent