请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
产品型号:BQ40Z50EVM-561 主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好:
我们使用 BQ40z50EVM 测量1P3S 电池包中的电芯电压、电流和温度。 我们将执行 CCCV 电荷、然后再执行静置、CC 放电和静置。 电流检测显示的尖峰超过100 mA (高于标称值)。 我们可以通过单独的测量系统确认这实际上没有发生、即电池组电流没有这些尖峰。
这种行为随机显示-有时会立即显示、有时会在延迟后的其他时间显示、或者根本不显示。 此外、它仅显示在我们使用的一些 EVM 上。
VCell 和温度测量值看起来干净、符合预期。
根据在这些论坛的其他地方找到的建议、我们将当前死区设置为8 mA (默认设置为0 mA)、但这没有帮助。
非常感谢您为诊断问题提供的任何帮助。 随附了一个显示问题的图像。
谢谢、
Sandeep