This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50EVM-561:BQ40Z50EVM-561

Guru**** 2483385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500711/bq40z50evm-561-bq40z50evm-561

产品型号:BQ40Z50EVM-561
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我们使用 BQ40z50EVM 测量1P3S 电池包中的电芯电压、电流和温度。 我们将执行 CCCV 电荷、然后再执行静置、CC 放电和静置。 电流检测显示的尖峰超过100 mA (高于标称值)。 我们可以通过单独的测量系统确认这实际上没有发生、即电池组电流没有这些尖峰。

这种行为随机显示-有时会立即显示、有时会在延迟后的其他时间显示、或者根本不显示。 此外、它仅显示在我们使用的一些 EVM 上。

VCell 和温度测量值看起来干净、符合预期。

根据在这些论坛的其他地方找到的建议、我们将当前死区设置为8 mA (默认设置为0 mA)、但这没有帮助。

非常感谢您为诊断问题提供的任何帮助。 随附了一个显示问题的图像。

谢谢、

Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep。

    此问题已分配并将进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandeep:

    是否可以共享此周期的 bqStudio 日志文件、以便我们可以查看电量计以查看是否有原因导致此情况发生? 您是否还能确认该设备是否已完成任何校准?

    此致、

    Anthony