This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ Studio 中的位定义(版本:1.3.127 Build 3和最新稳定版本) don't 符合 BQ40Z80技术参考手册

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502626/bq40z80-bit-definitions-in-bq-studio-version-1-3-127-build-3-and-latest-stable-don-t-agree-with-bq40z80-technical-reference-manual

产品型号:BQ40Z80

工具/软件:

您好:

我是一些内部带 BQ40Z80 BMS 的电池的故障发现-我发现 IT 状态寄存器中有位的电池组存在差异-查看 BQ Studio 和 BQ40Z80技术参考手册之间的位定义、这些电池组是不同的:  

请告知哪一个正确。  

此致、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    此处的技术参考手册未更新、我会根据正确的地址位置引用 BQstuido。 我已通知团队将此内容添加到下一次更新中。

    谢谢您、
    Alan