请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65987DDK 工具/软件:
你(们)好
是否可以使用外部 MCU 来控制 TPS65987DDK 的 I2C 主设备功能?
在我的应用中、外部 MCU 连接到 TPS65987DDK 的 I2C2、I2C3连接到 I2C 器件。
我希望外部 MCU 通过 TPS65987DDK 控制 I2C 器件。 这种做法是否可行?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
你(们)好
是否可以使用外部 MCU 来控制 TPS65987DDK 的 I2C 主设备功能?
在我的应用中、外部 MCU 连接到 TPS65987DDK 的 I2C2、I2C3连接到 I2C 器件。
我希望外部 MCU 通过 TPS65987DDK 控制 I2C 器件。 这种做法是否可行?

您好:
Unknown 说:是否可以使用外部 MCU 控制 TPS65987DDK 的 I2C 主设备功能?
编号 请参阅 TPS25751、I2Cw 和 I2Cr 命令(https://www.ti.com/lit/ug/slvucr8a/slvucr8a.pdf#page=77 )
Unknown 说:我希望外部 MCU 通过 TPS65987DDK 控制 I2C 器件。 这是否可行?
我不这么认为。 您可以根据事件配置 PD 写入、但这些事件与 USBC-I2C 相关。
此致、
Chris