This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:降压转换器原理图审阅

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498926/lm5146-q1-buck-convertor-schematic-review

器件型号:LM5146-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5146LM5145

工具/软件:

我正在根据 WEBENCH 设计报告使用 LM5146QRGYRQ1开关芯片设计48V 12V 降压转换器。 这里有两个例子、分别是 MOSFET 数量2、我想确保这些例子正确连接。

谢谢您、

里德·克拉克

e2e.ti.com/.../48V_5F00_12V_5F00_sch.SchDoc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:  

    请发送原理图 PDF 和完整的快速入门计算器 https://www.ti.com/tool/LM5145DESIGN-CALC (快速入门有助于了解设计规格、检查元件选型、功率损耗等)  

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面我随附了 pdf 格式的原理图以及我后续的基准文件。 是否可以向我发送 EVM 文件? 我在使用快速入门计算器时遇到了问题、它说我的 Cin 和 Cout 值与输入或输出的电压纹波不匹配、但我得知电压纹波为1%、我安装了快速入门计算器并尽力而为。

    感谢您的持续帮助、

    Reed

     e2e.ti.com/.../48V_5F00_12V_5F00_with_5F00_EMI_5F00_filter_5F00_WBDesign12.pdfe2e.ti.com/.../4452.LM5145_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_A5.xlsme2e.ti.com/.../48V_5F00_12Vsch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    EVM 布局文件位于 LM5145和 LM5146产品文件夹中。

    根据 WEBENCH 的建议、此处无需100V 高侧 FET、因为 Vin-max = 55V。 80V 的 Vds 额定值应该很好、尤其是因为它可以提供更高的效率。 让我们看看 LM5145 EVM 中使用的80V FET。

    进一步评论:

    1. 降压电感有些低、因为纹波电流为52%(在电感随着电流降额之前)。
    2. 电流限制应高于满负载电流。 如果 Iout-max = 17A、则将其设置为22A 以留出一些裕度。
    3. 对于12V 输出、输出电容器应为22uF/25V/1210/X7R (有关器件型号、请参阅数据表或 LM5146 EVM)。 3 x 4.7uF 对于17A 而言太低。 确保降低陶瓷电压值、因为这会影响补偿。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy Tim

    感谢您的持续帮助。 我在  LM5146 EVM 中交换了6.8mH 电感器的降压电感。 我将 LM5145 EVM 中的80V 高侧 FET 换成了高侧 FET。  我将3个4.7uF 电容器与3个22uF 电容器交换了、这是正确的实现吗?

    谢谢您、

    Reed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    这些看起来是很好的更新。 如果需要、发送更新后的原理图和快速入门计算器进行审核。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cin 的值仍然太小、在快速入门计算器中它使用5个电容器、但在 WEBENCH 中它仅指定3个。 下面是电流原理图、并更新了快速入门计算器。

    谢谢您、  

    Reed

    e2e.ti.com/.../1856.LM5145_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_A5.xlsme2e.ti.com/.../48V_5F00_12V_5F00_new_5F00_cout_5F00_newFets.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    我怀疑 TDK 电感器就足够了。 DCR 过高、在22A 时会产生较高的功率损耗、尤其是因为就温升而言、其额定电流仅为10A。 看看 Cyntec VCUD128T。

    FET 应该是非对称的-考虑到25%的占空比、高侧 FET 的 Rdos 更高(电容更低以实现更好的开关损耗)、然后低侧 FET 的 Rdson 更低、因为它在75%时导通。

    如果满载为22A、则电流限值应设置为>27A 以获得裕度。

    输入电容器应为4.7uF/100V/1210。

    在给定高 Iout 的情况下、还应添加更多的 Cout、并确保降低电压值(12Vout 时的22uF/25V 电容器实际上~8uF)。 快速入门中的66uF 不正确、会导致补偿值不正确。

    快速入门文件中显示的功率损耗非常大、因此选择元件以在满载条件下实现2-3W 的功率损耗(每个)至关重要、否则温度上升会过高。

    此致、

    Tim