This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8D6C24:SW 节点

Guru**** 2811135 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A, TPSM8D6C24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497217/tpsm8d6c24-sw-node

器件型号:TPSM8D6C24
主题中讨论的其他器件:TPS546D24A

工具/软件:

您好的团队、

我更改了评估板上的输入电压并测量了 SW 端子的峰值电压。

它几乎与高达14V 的输入电压成正比上升、但在15V 时、峰值消失。

为什么会这样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kobaya、  

    您能否测量输入电流作为 VIN 15V 和16V 的切换器。  

    谢谢!  

    Tahart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kobaya、

    这是基于 PVIN 电压对上拉驱动器强度的更改、能够在12V 输入下提供强大的驱动强度以实现高效率、同时保护 MOSFET 在 VIN 升高时免受过压影响。

    阈值设置在14.75V 左右。  这使我们能够根据保护 MOSEFT 免受14.75V 振铃的影响来优化栅极驱动上拉强度、但会削弱驱动器以获得更高 VIN、从而避免 MOSFET 损坏、即使 VIN 上升到18甚至19V 也是如此。 这种 动态栅极驱动强度有助于提高效率和 PVin。

    谢谢你

    Savith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Savith、

    谢谢、我知道驱动器强度会随 VIN 而变化。
    强驱动和弱驱动强度有多大差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi  Kobaya、

    对此进行了深入研究。  

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kobaya、  

    上拉强度经过优化、可在14.5V 输入(强)和19V 输入(弱)下将峰值开关节点振铃保持在19.5V 以下、以便设计在没有缓冲器的情况下满足绝对最大开关节点振铃要求、同时保持尽可能出色的效率。 因此、"弱"驱动的上拉电阻作为"强"驱动、具有一半的栅极驱动电流。 这会影响  HS-FET 导通期间上升时间和过冲产生的影响、而无需缓冲器电路。

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahar:

    测量是在 TPSM8D6C24EVM 上执行的。

    当输入电压为14V 时、峰值电压为20.21V。

    这会导致故障吗?

    是否有办法降低峰值电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IC 上从 SW 到 GND 的实际电压在模块上 IC 的引脚处测量、您能否探测模块上 TPS546D24A IC 的 SW 到 GND 引脚?

    谢谢你

    Savith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Savith、

    否、在模块的 SW 端子进行测量。

    请稍候、我们正在 IC 端子之间重新测量。

    TPSM8D6C24的额定值不为19.5V。

    TPS546D24A 的额定值是否也适用于 TPSM8D6C24?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirotsugu、

    TPSM8D6C4在内部使用 TPS546D24A IC、 模块数据表没有 SW ABS.max (SW 仅用于调试、不用于设计用途)。 想 在您的使用条件下检查 IC 处 SW 至 GND 的电压是多少。

    谢谢你
    Savith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Savith、

    通常、不会在模块产品中检查 SW 节点的电压、但 SW 节点是否有机会因布局而超过其额定电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirotsugu、

    我使用 EVM 在工作台上检查了上述14Vin 条件、测量值可能会因测量技术而略有不同、上面显示的数据应该可以接受

    谢谢你

    Savith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Savith、

    我重新测量了 IC 端子的峰值。

    在13.2V 时、它不会超过额定值、但在驱动变弱之前、它确实会超过电压下的额定值。

    ・只要在13.2V 电压下使用、是否会损坏?

    ・请告诉我您对 SW 端子超过额定值的看法、即使它处于产品的输入电压范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的,在这方面的工作将尽快返回给你

    谢谢你
    Savith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    在19.78V 时、我们预计 FET 不会损坏、因为有一个内部钳位二极管可在略高于19.5V 的电压下保护 FET。

    谢谢你

    Savith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Savith、

    数据表中没有提到此类保护二极管。

    什么是内部钳位二极管?

    它的功能是否类似于 TVS 并阻止暂时超过 FET 的耐受电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirotsugi

    内部保护二极管是 MOSEFT 硅结构不可或缺的雪崩二极管。  它们被绘制在 MOSFET 的方框图中

     它是一种专门为 MOSFET 几何形状设计的独立漏源雪崩二极管、可使雪崩电流远离栅极和体、并与体二极管电气并联

    谢谢你

    Savith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使在出现大尖峰的情况下、它也能防止雪崩击穿吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低于20V 的电压下、FET 不太可能损坏