主题中讨论的其他器件:TPS546D24A、
工具/软件:
您好的团队、
我更改了评估板上的输入电压并测量了 SW 端子的峰值电压。
它几乎与高达14V 的输入电压成正比上升、但在15V 时、峰值消失。
为什么会这样?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好的团队、
我更改了评估板上的输入电压并测量了 SW 端子的峰值电压。
它几乎与高达14V 的输入电压成正比上升、但在15V 时、峰值消失。
为什么会这样?

您好 Kobaya、
这是基于 PVIN 电压对上拉驱动器强度的更改、能够在12V 输入下提供强大的驱动强度以实现高效率、同时保护 MOSFET 在 VIN 升高时免受过压影响。

阈值设置在14.75V 左右。 这使我们能够根据保护 MOSEFT 免受14.75V 振铃的影响来优化栅极驱动上拉强度、但会削弱驱动器以获得更高 VIN、从而避免 MOSFET 损坏、即使 VIN 上升到18甚至19V 也是如此。 这种 动态栅极驱动强度有助于提高效率和 PVin。
谢谢你
Savith
您好 Kobaya、
上拉强度经过优化、可在14.5V 输入(强)和19V 输入(弱)下将峰值开关节点振铃保持在19.5V 以下、以便设计在没有缓冲器的情况下满足绝对最大开关节点振铃要求、同时保持尽可能出色的效率。 因此、"弱"驱动的上拉电阻作为"强"驱动、具有一半的栅极驱动电流。 这会影响 HS-FET 导通期间上升时间和过冲产生的影响、而无需缓冲器电路。
谢谢!
Tahar