This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543A26T:TPS548B23高效降压转换器、输入电压为12V 至0.8V

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543A26T, TPS548B23, TPS548A28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500964/tps543a26t-tps548b23-high-efficiency-buck-in-12v-to-0-8v

器件型号:TPS543A26T
Thread 中讨论的其他器件: TPS548B23TPS548A28

工具/软件:

您好、

我想找到12V 至0.8V (6~8A)的高效降压转换器。 硬件控制正常。

我发现  TPS543A26T 似乎是此范围内效率最高的降压转换器。

或  TPS548B23是否可以提供更高的 效率? 如果有更好的解决方案、请提供您的建议。 谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    通过我们的靶标机效率>90%。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请考虑 TPS548A28、请参阅数据表图8-3的第32页

    使用外部偏置时的效率曲线  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps548a28.pdf

    外部偏置可提高效率。  

    使用 TPS548A28产品文件夹页面底部的 webench 估算效率。  

    Tomoya 您有    TPS548B23的任何效率数据吗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 TPS548B23在12Vin 至0.8Vout 下的效率数据。