请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS543A26T Thread 中讨论的其他器件: TPS548B23、 TPS548A28
工具/软件:
您好、
我想找到12V 至0.8V (6~8A)的高效降压转换器。 硬件控制正常。
我发现 TPS543A26T 似乎是此范围内效率最高的降压转换器。
或 TPS548B23是否可以提供更高的 效率? 如果有更好的解决方案、请提供您的建议。 谢谢!
Jeff