This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:5V 至15V 上升时间

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501702/bq25792-5v-to-15v-rising-time

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:TPS25751

工具/软件:

您好、

 使用  BQ25792 + TPS25751执行 IEC62680、

 5V 至15V 上升压摆率问题太快、 dV/dt 需要<  30mV/us。

但 设置2阶跃上升除外(例如设置5V -> 9V -> 15V)。 是否有任何其他方法可以设置较小的 dV/dt 以确保 <  30mV/us? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    TPS25751无法控制 BQ25792压摆率、但您可以在 PPHV 或系统侧(BQ25792)上添加额外的电容、以降低压摆率、从而满足 PD 规格(30mV/us)要求。  

    将此线程转发给 BQ 团队进行输入。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    在反向模式下、BQ25792启动/上升时间不是直接可控的。  间接地、如果负载是纯容性负载、则可以降低充电器 IOTG 电流限制、使 IOTG=(CPMID+CVBUS) x dv/dt。  充电器达到 OTG/反向/源极电压调节后、IOTG 必须增加到高于预期的直流负载电流。

    此致、

    Jeff