请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25792 主题中讨论的其他器件:TPS25751、
工具/软件:
您好、
使用 BQ25792 + TPS25751执行 IEC62680、
5V 至15V 上升压摆率问题太快、 dV/dt 需要< 30mV/us。
但 设置2阶跃上升除外(例如设置5V -> 9V -> 15V)。 是否有任何其他方法可以设置较小的 dV/dt 以确保 < 30mV/us? 谢谢!