This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76972:需要支持配置审核。

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952EVM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487696/bq76972-need-support-for-configuration-review

器件型号:BQ76972
主题中讨论的其他器件:BQ76952EVMBQSTUDIO

工具/软件:

你(们)好  

我正在开发48V 电池充电器以及平衡器 IC BQ79672。 充电器按预期工作、但即使电压高于阈值、平衡器也不进行平衡。 我已附上 csv 文件以供参考。  
我禁用了所有保护功能以检查基本功能。


谢谢你

e2e.ti.com/.../test3.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    检查您的温度引脚、确保它们都在平衡范围内、您尝试在哪些条件下进行平衡?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis

    感谢您的答复。 目前、我们购买了 BQ76952EVM 板用于测试目的。 因为我根据图像配置了电芯平衡位。 配置完成后、均衡状态发生变化。 我等了两个小时,但它只减少了6mv。 是不是应该这么慢?  
    我使用12节电池配置。 是否有任何可提高充电速度的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我使用更小的电池组进行了测试、它正在平衡、但由于我使用内部 FET、速度非常慢。 12节串联电池组太大、内部 FET 无法看到均衡方面的任何差异。

    现在、我正在尝试集成外部 FET 以实现 EVM 更快的平衡。 当添加外部 FET 时、每个电芯的电压读数波动很大。 当尝试平衡时、它也会开启最低电芯上的平衡功能、它会不断下降并持续耗尽电池电量。

    您能告诉我这里的问题可能是什么吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    您能分享一下原理图和事件日志吗?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  


    我尝试将外部 FET 连接到 EVM 电路板以缩短均衡时间。 连接 FET 时、电压读数上下波动。 当 I 开始平衡时、IC 还会尝试平衡最低电芯、从而将电芯数量进一步减少。 此过程持续进行、并且电池正在消耗。 我附上了 BQstudio 的 FET 原理图和日志。 我在原理图中将 EVM BAT-、C1、C2、C3、C4连接到 VC0、VC1、VC2、VC3、VC4。 我移除了原理图中已经存在于 EVM 板上的电容器。  
    (注意:请忽略原理图中 FET 方向的错误。)
    如果您需要任何其他信息、请告诉我。

    感谢你的帮助。  


     e2e.ti.com/.../7774.log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    我看到您没有使用 VC16 - VC15。 该连接与实际电芯一起使用非常重要、因为它为内部平衡电路供电。 我建议使用连接到 VC16 - VC15的电芯再次进行测试。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我使用 VC15和 VC16之间的电芯进行了测试 。结果与之前相同、电压读数会波动、平衡会持续使所有电池放电。 有时、当电压低于停止差值范围时、它会停止几秒钟、然后再次出现一些电压波动、然后再次开始平衡。 是否有办法消除这种电压波动?