主题中讨论的其他器件:BQ76952EVM、 BQSTUDIO
工具/软件:
你(们)好
我正在开发48V 电池充电器以及平衡器 IC BQ79672。 充电器按预期工作、但即使电压高于阈值、平衡器也不进行平衡。 我已附上 csv 文件以供参考。
我禁用了所有保护功能以检查基本功能。
谢谢你
e2e.ti.com/.../test3.gg.csv
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
你(们)好
我正在开发48V 电池充电器以及平衡器 IC BQ79672。 充电器按预期工作、但即使电压高于阈值、平衡器也不进行平衡。 我已附上 csv 文件以供参考。
我禁用了所有保护功能以检查基本功能。
谢谢你
e2e.ti.com/.../test3.gg.csv
你(们)好
我使用更小的电池组进行了测试、它正在平衡、但由于我使用内部 FET、速度非常慢。 12节串联电池组太大、内部 FET 无法看到均衡方面的任何差异。
现在、我正在尝试集成外部 FET 以实现 EVM 更快的平衡。 当添加外部 FET 时、每个电芯的电压读数波动很大。 当尝试平衡时、它也会开启最低电芯上的平衡功能、它会不断下降并持续耗尽电池电量。
您能告诉我这里的问题可能是什么吗?
谢谢你。
你(们)好
我尝试将外部 FET 连接到 EVM 电路板以缩短均衡时间。 连接 FET 时、电压读数上下波动。 当 I 开始平衡时、IC 还会尝试平衡最低电芯、从而将电芯数量进一步减少。 此过程持续进行、并且电池正在消耗。 我附上了 BQstudio 的 FET 原理图和日志。 我在原理图中将 EVM BAT-、C1、C2、C3、C4连接到 VC0、VC1、VC2、VC3、VC4。 我移除了原理图中已经存在于 EVM 板上的电容器。
(注意:请忽略原理图中 FET 方向的错误。)
如果您需要任何其他信息、请告诉我。
感谢你的帮助。 
e2e.ti.com/.../7774.log.txt