This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158:启动时的浪涌电流

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5158
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502002/lm5158-inrush-current-when-start-up

器件型号:LM5158

工具/软件:

您好的团队、

我的客户使用了 LM5158 、发现在 EN 接通后的几 ms 内会出现浪涌电流(但实际的 TSS 设置是几百 ms)、 Vout 突然出现超过10V 的电压(电压设计为60V)。 从逻辑上讲、它应该根据 TSS 启动。 您能帮助我确认发生了什么情况吗?

输出电压:

SS:您可以看到 SS 上存在压降、而 SS 引脚上在压降之前电压为400mV。

SCh:注意:SS 上的 R431短路。

BRS、

Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您能否指定转换器的电源电压和设计的完整原理图?

    在升压拓扑中、当器件未导通时、输出电压应等于输入电压。

    一旦 VCC 上的电压高于 Vcc-UVLO 阈值、软启动电容器便会开始充电、但在此之前、器件不会进行开关。  

    此致、

    Hassan