请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5158 工具/软件:
您好的团队、
我的客户使用了 LM5158 、发现在 EN 接通后的几 ms 内会出现浪涌电流(但实际的 TSS 设置是几百 ms)、 Vout 突然出现超过10V 的电压(电压设计为60V)。 从逻辑上讲、它应该根据 TSS 启动。 您能帮助我确认发生了什么情况吗?
输出电压:


SS:您可以看到 SS 上存在压降、而 SS 引脚上在压降之前电压为400mV。

SCh:注意:SS 上的 R431短路。

BRS、
Rannie