请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8860-Q1 工具/软件:
您好的团队、
每通道的最大 LED 电流为150mA。
例如、是否可以 通过按下图中的红线所示连接 LED 以将其设置为300mA 的电流?

此致、
转到
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好的团队、
每通道的最大 LED 电流为150mA。
例如、是否可以 通过按下图中的红线所示连接 LED 以将其设置为300mA 的电流?

此致、
转到