This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:最大 LED 电流

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502542/lp8860-q1-maximum-led-current

器件型号:LP8860-Q1

工具/软件:

您好的团队、

每通道的最大 LED 电流为150mA。
例如、是否可以 通过按下图中的红线所示连接 LED 以将其设置为300mA 的电流?

此致、
转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Goto

    当然、您可以使用这样的。