This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8865X-Q1:推荐合适的芯片产品

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502121/lp8865x-q1-recommend-suitable-chip-products

器件型号:LP8865X-Q1

工具/软件:

您好、

有14个-500mA 需要提升 LED 驱动器芯片、电流预计为200 LED。
如果14个元件串联、则电压预计为49V、如果方案电压分为两种方式、则为25V。 请帮助推荐合适的产品,谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    我们的专家稍后将为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rhea

    请允许我知道本例中的 EE 是什么、请考虑使用2串的 LP8866。 可以将三个通道组合成一个支持600mA 的字符串。