线程中讨论的其他器件:TPS65224,, AM620-Q1
工具/软件:
尊敬的 PMIC 专家:
您能否请确认 PMIC 是否支持5V 操作。
客户在使用 TPS65224时是否需要注意有关 TPS65224的任何差异。
此致、
Sreenivasa.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 PMIC 专家:
您能否请确认 PMIC 是否支持5V 操作。
客户在使用 TPS65224时是否需要注意有关 TPS65224的任何差异。
此致、
Sreenivasa.
您好 Sreenivasa、
是的、实际上 TPS6522312RAHRQ1支持3.3V 和5V 运行。 在启动时检查输入电压电平、并相应地配置电压监控器。 启动后、必须遵守设定的 VCCA 电压监控阈值、这样 VCCA 在运行期间就不能更改、或者会导致 VCCA_UVOV_INT。
TPS6522312RAHRQ1已针对 TDA4器件进行了专门配置。
此致、
Niko