This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65223-Q1:5V 工作电压

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65223-Q1, AM620-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502419/tps65223-q1-5v-operation

器件型号:TPS65223-Q1
线程中讨论的其他器件:TPS65224,, AM620-Q1

工具/软件:

尊敬的 PMIC 专家:

您能否请确认 PMIC 是否支持5V 操作。

客户在使用 TPS65224时是否需要注意有关 TPS65224的任何差异。

此致、

Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    PMIC 规格高达5.5V、因此支持5V、但由于电压监测器配置、连接到特定 OPN (可订购器件型号、例如 TPS6522312RAHRQ1)的 NVM 配置可能仅支持3.3V。  

    因此、归根结底、具体的 NVM 配置是可以实现的。

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niko、

    谢谢你。

    TPS65223-Q1目前是否支持支持支持5V 工作电压的 OPN?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    是的、实际上 TPS6522312RAHRQ1支持3.3V 和5V 运行。 在启动时检查输入电压电平、并相应地配置电压监控器。 启动后、必须遵守设定的 VCCA 电压监控阈值、这样 VCCA 在运行期间就不能更改、或者会导致 VCCA_UVOV_INT。

    TPS6522312RAHRQ1已针对 TDA4器件进行了专门配置。

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niko、

    感谢您的意见。

    我要讨论的用例是 AM620-Q1。

    我 将要求现场团队与您联系。

    此致、

    Sreenivasa.