This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631011:转换效率

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS631011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499367/tps631011-conversion-efficiency

部件号:TPS631011

工具/软件:

尊敬的团队:

请提供以下 TPS631011的运行状态转换效率

A.Vin 3.7V 至3.4V Vout
B. Vin 2.4V 至 Vout 3.4V

Iout:10uA、20uA、30uA… 至100uA、  

总共十个连续值

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

    我们手头没有此类数据、如果您手头有 EVM、能自行进行基准测试吗?

    这几天我有点时间不多了。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、陶先生、

    EVM 需要一周的时间才能送达。
    请留出测试时间

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

    请希望我能 在下周给您提供结果。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、陶先生、

    任何结果?

    或者您能推荐效率更高的 IC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

    请参阅以下数据。

    VIN IIN 输出电压 输出电流 效率
    3.703. 103.2. 3.3 100 0.863536
    3.704. 94 3.3 90 0.853017
    3.705. 84.3. 3.3 80 0.845256
    3.706. 74.8. 3.3 70 0.833307.
    3.707. 65 3.3 60 0.82173.
    3.708. 56 3.3 50 0.794614
    3.71. 46.2. 3.3 40 0.770119
    3.711. 36.8. 3.3 30 0.724931.
    3.712 27.4. 3.3 20 0.648911.
    3.713 17.8. 3.3 10. 0.499309.
    2.417 26.8. 3.31. 10. 0.510995.
    2.415 41.8 3.31. 20 0.65579.
    2.413 56.5. 3.31. 30 0.728356.
    2.411. 71.3. 3.31. 40 0.770196
    2.409. 86.3. 3.31. 50 0.796068
    2.407. 101.3. 3.31. 60 0.814505.
    2.405. 116.1. 3.31. 70 0.82981.
    2.404. 130.9 3.31. 80 0.84148.
    2.402. 145.6. 3.31. 90 0.851797
    2.4 160.6 3.31. 100 0.858759.

    此致

    TAO