主题中讨论的其他器件: TPS6594-Q1
工具/软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我想了解两个 LP8764-Q1 PMIC 的并行化情况、其中一个作为主器件运行、另一个作为从器件运行。 具体而言、我有以下问题:
-
是否可以将两个 PMIC 配置为共享一个 I2C 地址、或者每一个 PMIC 是否需要唯一的地址?
-
如果需要单独的地址、如何在系统中进行区分?
如果您能提供 有关如何实施此配置的硬件说明书示例、我将不胜感激。
感谢您的支持。
此致、
Curbila Nabil
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我想了解两个 LP8764-Q1 PMIC 的并行化情况、其中一个作为主器件运行、另一个作为从器件运行。 具体而言、我有以下问题:
是否可以将两个 PMIC 配置为共享一个 I2C 地址、或者每一个 PMIC 是否需要唯一的地址?
如果需要单独的地址、如何在系统中进行区分?
如果您能提供 有关如何实施此配置的硬件说明书示例、我将不胜感激。
感谢您的支持。
此致、
Curbila Nabil
您好、
Unknown 说:是否可以将两个 PMIC 配置为共享一个 I2C 地址、或者每个 PMIC 是否需要唯一的地址?
否、这是不可能的、每个器件都有自己的 I2C 地址。
Unknown 说:如果需要单独的地址、如何在系统中区分它们?
取决于您连接的器件是哪个器件、如果是 MCU、则 MCU 应该能够区分。
但是,两个 PMIC 之间的通信是由 SPMI 而不是 I2C 完成的。 I2C 与另一个 MCU 或 SOC 进行通信。
有关更多详细信息、请阅读有关 I2C 通信和 SPMI 的完整数据表。
此致、
Ishtiaque
您好、
连接到主 PMIC 的设备是一个 SOC、SOC 已经可以提供两个不同的地址、但我们必须知道我们必须输入该地址来选择 LP8764-Q1器件、我没有在数据表中找到相关信息...
您能告诉我该 PMIC 的完整器件型号吗? 您应该能够在用户指南中查看 I2C 地址、该用户指南可在 TI.com 上找到或由 TI 提供。
我们还在搜索多 PMIC 同步的硬件表或示例:应用手册或 EVM ...?
到目前为止、我们还没有将两个 LP8764-Q1 PMIC 用作多 PMIC 的情况。 但是、LP8764-Q1已用作多 PMIC 并与 TPS6594-Q1 (https://www.ti.com/product/TPS6594-Q1)等其他器件一起使用、您可以在其中查看用户指南。
2.链接 等
此致、
Ishtiaque
您好、
非常感谢您的答复和有用信息。
在此阶段、我们尚未订购 PMIC、但我们仍处于评估和规划阶段。 在继续之前、我们想确认关于 I2C 寻址的一点。
您能否说明每个 LP8764-Q1 PMIC 是否具有唯一的 I2C 地址? 换句话说、如果我们订购一批2个或3个 LP8764-Q1器件、每个器件是否都具有不同的 I2C 地址、从而允许我们为所有这些器件使用共享的 I2C 总线? 或者、I2C 地址是否是固定的、需要手动配置或引脚设置?
这些信息将帮助我们更好地规划 I2C 通信和系统集成。
再次感谢您的支持。
此致、
Nabil
嗨、Nabil:
您能否说明每个 LP8764-Q1 PMIC 是否具有唯一的 I2C 地址? 换句话说、如果我们订购一批2个或3个 LP8764-Q1器件、每个器件是否都具有不同的 I2C 地址、从而允许我们为所有这些器件使用共享的 I2C 总线? 或者 I2C 地址是固定的、需要手动配置或引脚设置?
如果您订购同一 PMIC、则 I2C 地址将相同。 这不会有所不同。 例如、如果您订购的 LP876440C0RQKRQ1、则默认情况下仅具有一个 I2C 地址。 但是、您可以通过对器件重新编程来进行重新配置。 以这种方式更改 I2C 地址可能需要数十甚至数百个器件、但这不建议用于大规模量产。 这只在原型设计过程中或对于非常小的构建而言很方便。
希望这能回答您的问题。
此致、
Ishtiaque
你好 Isthiaque ;
感谢您的再次光临;
在的情况下,我们采用相同的 PN,因此相同的 I2C 默认地址; 如果我们考虑到两个 PMIC 和 I2C 源之间的两个反馈通信之间的某种变化,对两个不同的 PMIC 使用相同的 I2C 至关重要,并且可能导致短路,即使 PMIC 的地址可通过软件配置,但在第一次配置时,它们共享同一个 I2C 地址...你能告诉我们理由是否正确吗? 我们可以选择什么来避免这种问题?
非常感谢。
Nabil