This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8764-Q1:查询两个 LP8764-Q1 PMIC 的并行化(主从配置)

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8764-Q1, TPS6594-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492413/lp8764-q1-inquiry-on-parallelization-of-two-lp8764-pmics-master-slave-configuration

器件型号:LP8764-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS6594-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我想了解两个 LP8764-Q1 PMIC 的并行化情况、其中一个作为主器件运行、另一个作为从器件运行。 具体而言、我有以下问题:

  1. 是否可以将两个 PMIC 配置为共享一个 I2C 地址、或者每一个 PMIC 是否需要唯一的地址?

  2. 如果需要单独的地址、如何在系统中进行区分?

如果您能提供 有关如何实施此配置的硬件说明书示例、我将不胜感激。

感谢您的支持。

此致、
Curbila Nabil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Unknown 说:
    是否可以将两个 PMIC 配置为共享一个 I2C 地址、或者每个 PMIC 是否需要唯一的地址?

    否、这是不可能的、每个器件都有自己的 I2C 地址。  

    Unknown 说:
    如果需要单独的地址、如何在系统中区分它们?

    取决于您连接的器件是哪个器件、如果是 MCU、则 MCU 应该能够区分。  

    但是,两个 PMIC 之间的通信是由 SPMI 而不是 I2C 完成的。 I2C 与另一个 MCU 或 SOC 进行通信。

    有关更多详细信息、请阅读有关 I2C 通信和 SPMI 的完整数据表。   

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Isthiaque ;

    感谢您的答复;

    器件连接到主 PMIC 是一个 SOC , SOC 已经可以提供两个不同的地址,但我们必须知道该地址我们必须把选择的 LP8764-Q1器件,我没有在数据表上找到的信息...

    我们还会搜索多 PMIC 同步的硬件表或示例;应用手册或 EVM...?

    此致

    Nabil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    连接到主 PMIC 的设备是一个 SOC、SOC 已经可以提供两个不同的地址、但我们必须知道我们必须输入该地址来选择 LP8764-Q1器件、我没有在数据表中找到相关信息...

    您能告诉我该 PMIC 的完整器件型号吗? 您应该能够在用户指南中查看 I2C 地址、该用户指南可在 TI.com 上找到或由 TI 提供。

    我们还在搜索多 PMIC 同步的硬件表或示例:应用手册或 EVM ...?

    到目前为止、我们还没有将两个 LP8764-Q1 PMIC 用作多 PMIC 的情况。 但是、LP8764-Q1已用作多 PMIC 并与 TPS6594-Q1 (https://www.ti.com/product/TPS6594-Q1)等其他器件一起使用、您可以在其中查看用户指南。  

     1.链接 

     2.链接 等  

    此致、

    Ishtiaque   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    非常感谢您的答复和有用信息。

    在此阶段、我们尚未订购 PMIC、但我们仍处于评估和规划阶段。 在继续之前、我们想确认关于 I2C 寻址的一点。

    您能否说明每个 LP8764-Q1 PMIC 是否具有唯一的 I2C 地址? 换句话说、如果我们订购一批2个或3个 LP8764-Q1器件、每个器件是否都具有不同的 I2C 地址、从而允许我们为所有这些器件使用共享的 I2C 总线? 或者、I2C 地址是否是固定的、需要手动配置或引脚设置?

    这些信息将帮助我们更好地规划 I2C 通信和系统集成。

    再次感谢您的支持。

    此致、

    Nabil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nabil:

    您能否说明每个 LP8764-Q1 PMIC 是否具有唯一的 I2C 地址? 换句话说、如果我们订购一批2个或3个 LP8764-Q1器件、每个器件是否都具有不同的 I2C 地址、从而允许我们为所有这些器件使用共享的 I2C 总线? 或者 I2C 地址是固定的、需要手动配置或引脚设置?

    如果您订购同一 PMIC、则 I2C 地址将相同。 这不会有所不同。 例如、如果您订购的 LP876440C0RQKRQ1、则默认情况下仅具有一个 I2C 地址。 但是、您可以通过对器件重新编程来进行重新配置。 以这种方式更改 I2C 地址可能需要数十甚至数百个器件、但这不建议用于大规模量产。 这只在原型设计过程中或对于非常小的构建而言很方便。  

    希望这能回答您的问题。  

    此致、

    Ishtiaque   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Isthiaque ;

    感谢您的再次光临;

    在的情况下,我们采用相同的 PN,因此相同的 I2C 默认地址; 如果我们考虑到两个 PMIC 和 I2C 源之间的两个反馈通信之间的某种变化,对两个不同的 PMIC 使用相同的 I2C 至关重要,并且可能导致短路,即使 PMIC 的地址可通过软件配置,但在第一次配置时,它们共享同一个 I2C 地址...你能告诉我们理由是否正确吗? 我们可以选择什么来避免这种问题?
    非常感谢。

    Nabil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nabil:

    是的、如果在不更改其中一个的 I2C 地址的情况下填充这两者、则会出现这个问题。 因此、权变措施是首先更改一个 PMIC 的 I2C 地址、然后填充到电路板上。 那么您就不会有问题。  

    此致、

    Ishtiaque