This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:如果 CE_Bar 连接到 VCC、如何启用该器件。

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501984/bq24195-how-to-enable-the-device-if-ce_bar-is-connected-to-vcc

器件型号:BQ24195

工具/软件:

尊敬的团队:

我的目标之一是使用 BQ24195、并且他们已将 CE_Bar 连接到 VCC、并且主机端没有硬件控制。 如果必须通过软件启用该器件、并且 CE_Bar 通过上拉电阻以物理方式连接到 VCC、或者需要外部进行硬件配置、是否可以实现?

客户提出的另一个问题是:如果器件未通电(不存在 Adaprtor 的输入电源)并且连接了电池、则 I2C 编程是否有效?

请 提供帮助。

此致、

Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mitesh、

    1.当 REG01[5:4]= 01且 CE 引脚=低电平时启用充电。 如果 CE/引脚保持低电平、则可通过 I2C 控制充电。

    2.如果 VAT 大于 VBAT_UVLOZ、则是。

    谢谢、

    Ning。