请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24195 工具/软件:
尊敬的团队:
我的目标之一是使用 BQ24195、并且他们已将 CE_Bar 连接到 VCC、并且主机端没有硬件控制。 如果必须通过软件启用该器件、并且 CE_Bar 通过上拉电阻以物理方式连接到 VCC、或者需要外部进行硬件配置、是否可以实现?
客户提出的另一个问题是:如果器件未通电(不存在 Adaprtor 的输入电源)并且连接了电池、则 I2C 编程是否有效?
请 提供帮助。
此致、
Mitesh