This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5947:申请使用可承受8kV 触摸/15kV 空气放电 ESD 的元件替换 TLC5947的建议

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500223/tlc5947-request-for-recommendation-to-replace-tlc5947-with-a-component-that-can-withstand-8kv-touch-15kv-air-discharge-esd

器件型号:TLC5947

工具/软件:

通过该主题跟进:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473960/tlc5947-electrostatic-discharge-esd-protection

我需要一款能够承受15kV ESD 冲击而不会损坏的器件。 当 LED 暴露在 ESD 下时、上述电路配置中的 TLC 5947会导致 LED 损坏或芯片损坏。 查找电路变更建议或备选器件型号。

谢谢、

Johnny O

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Johnny、

    我认为有替代器件可以支持 15kV ESD 冲击、而不 增加额外的 ESD 保护电路。

    建议在输出通道上添加 ESD 保护元件。 下面是我在 TI.com 上找到的提供 ±15kV IEC 接触和 ±15kV 气隙(4级) ESD 保护 。 如需更多信息或支持、请通过产品页面提交 E2E 问题。

    TPD5E003、 五通道、节省空间的 ESD 保护器件

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    我之前给过这一个镜头、但发现当 TVS 二极管被触发时、会产生短路状态、从而杀死 LED。 由于 TLC5947通常是控制 LED 电流的元件、因此我们没有根据数据表建议的设置与 LED 一致的串联电阻器。 因此、在5947的输出端触发短路的 TVS 二极管会导致 LED 发生过流、从而造成损坏。

    这有道理吗?

    此致、
    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnny、

    我们的专家将在下周向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnny、

    首先、理论上、放置 TVS 二极管应该可以保护 LED 驱动器 TLC5947免受损坏。 因此、就像您提到的、下一步应该考虑如何防止 LED。 不确定每个通道的串联 LED 数量以及每个 LED 之间的线路距离是多少。 根据我的理解、如果我们在 LED 之间放置 TVS 也应该能够保护 LED。

    顺便说一句、建议发布一个有关如何使用 TVS 元件来保护大量 LED 负载的 E2E 问题。 TVS 专家可能会给出一些意见。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的想法、Felix。 当我们尝试使用与此处所示类似的电路时、它会导致 LED 损坏(如上所述)-但回头看、我在二极管的阳极和阴极上使用了不同的 tvs 二极管。 最靠近 TLC5947的 TVS 可能在 V_led 侧的 TVS 之前触发、从而导致损坏。 那么、或许解决方案是确保在 LED 的两侧使用相同的 TVS 元件/封装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnny、

    是的、根据我的理解、如果在 LED 的阳极和阴极上放置相同规格的 TVS、LED 应该不会损坏。

    除此之外、我是否可以知道什么是终端设备?

    此致、

    Felix