请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCC27524A 工具/软件:
您好的团队、
・请告诉我为什么修订版 C 中的 ESD HBM 从4000V 更改为2000V
・D 和 DGN 之间的电气特性为何不同? 两种封装的芯片是相同的、但这是否是由于测试场地的差异所致?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Hirotsugu、
感谢您联系 TI 提出有关 UCC27524A 的问题。
数据表的修订版本是由于针对器件发布的 PCN。
PCN 要求器件再次进行质量测试、因此需要重新表征某些规格。 由于这种重新表征、ESD 值已更新、但可确保其符合 JEDEC 指南。
PCN 的一部分是新的测试基地。 请查看 PCN 文档、了解包含的 OPN 以及对测试站点进行的更改。
谢谢您、
William Moore