This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524A:ESD 变化原因和电气特性

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501070/ucc27524a-reason-for-esd-change-and-electrical-characteristics

部件号:UCC27524A

工具/软件:

您好的团队、

・请告诉我为什么修订版 C 中的 ESD HBM 从4000V 更改为2000V

・D 和 DGN 之间的电气特性为何不同? 两种封装的芯片是相同的、但这是否是由于测试场地的差异所致?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirotsugu、

    感谢您联系 TI 提出有关 UCC27524A 的问题。

    数据表的修订版本是由于针对器件发布的 PCN。

    PCN 要求器件再次进行质量测试、因此需要重新表征某些规格。 由于这种重新表征、ESD 值已更新、但可确保其符合 JEDEC 指南。

    PCN 的一部分是新的测试基地。 请查看 PCN 文档、了解包含的 OPN 以及对测试站点进行的更改。

    谢谢您、

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wiiliam、

    等级是因为 PCN 中 ESD 结构发生变化而下降、还是 ESD 结构保持不变、但等级因重新评估而下降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirotsugu、

    根据 PCN 的定义、PCN 中包含了芯片变更、因此 ESD 结构确实发生了变化。 裸片和测试场地的变更也导致了重新评估。

    谢谢您、

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    据我所知、由于芯片变化、ESD 等级已降低、但仍符合 JEDEC 指南。

    谢谢、