请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2H160-Q1 工具/软件:
我目前正在设计一个包含 TPS2H160BQPWPRQ 双通道智能高侧开关的电路。
我查看了数据表、但需要澄清 VS 引脚的配置。
具体来说、我想确认 VS 引脚对于 OUT1和 OUT2通道是否共用。
执行仿真时、获得了下面提到的结果。


- 仿真1 :当您为每个 VS 提供单独的二极管并将 OUT1短接至24V 时,对 OUT2或 VS 输入没有影响。 这是正常现象、因为二极管会隔离各个通道。


仿真2. :当您为 VS 提供公共源并将 OUT1短接至24V 时,它会影响 OUT2和 VS 输入。
这是我问题的背景。
在数据表中、不能指示 OUT1和 OUT2的 VS 引脚是分开的。 您能否澄清一下这一点?