This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2H160-Q1:VS 引脚是否适用于 OUT1和 OUT2

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501308/tps2h160-q1-whether-vs-pin-is-common-for-out1-and-2

器件型号:TPS2H160-Q1

工具/软件:

我目前正在设计一个包含 TPS2H160BQPWPRQ 双通道智能高侧开关的电路。

我查看了数据表、但需要澄清 VS 引脚的配置。

具体来说、我想确认 VS 引脚对于 OUT1和 OUT2通道是否共用。

执行仿真时、获得了下面提到的结果。

  • 仿真1 :当您为每个 VS 提供单独的二极管并将 OUT1短接至24V 时,对 OUT2或 VS 输入没有影响。 这是正常现象、因为二极管会隔离各个通道。

仿真2. :当您为 VS 提供公共源并将 OUT1短接至24V 时,它会影响 OUT2和 VS 输入。

这是我问题的背景。

在数据表中、不能指示 OUT1和 OUT2的 VS 引脚是分开的。 您能否澄清一下这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    VS 引脚对于两个输出都是共用的。 短路 OUT 1的原因是什么? 我可以在这里得到更多的澄清吗?

    BR、  
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的更新、

    OUT 1和 OUT 2连接到连接器 、需要测试该连接器上的信号是否对电池短路(24V)

    在这种情况下、如果其中一个 OUT 进行了 BAT 短路测试、则另一个 OUT 也会产生影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    这是否是通过接地网络进行仿真的? 这是为了结合数据表中建议的两种 STB 保护机制。  

    BR、  

    Alan