This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ40Z50R1

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495357/bq40z50-r1-bq40z50r1

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

工具/软件:

你(们)好

4S1P 智能电池组中、我们使用 BQ40Z50-R1 IC。 我们开发了电池组并将电池置于关断模式。

电池包电压约为15V。当我们退出关断模式并测量电压时、我们发现一个电芯电 压低于1.7V、我们无法 为电池充电。

我们更新了 PF 关断电压、其中每个电芯的关断电压为2500mV、充电存在阈值为110000mV、此外、我们还在12.6V 时触发 ESHUTDOWN、即使电芯发生故障也是如此。

我们无法找到导致该问题的根本原因、

请在 EARKIEST 帮助我们。

此致

最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    您能否验证您使用的新电池在组装时电压/容量相同、并展示您的 GPCCHEM 计算器文件、其中显示所使用的 ChemID 的差异百分比。

    GPCCHEM:
    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们很快就会分享。

    查询 w.r.to 问题

    电池组正在放电至深度放电水平。 但我们已经启用了 PCHG Command (设置值1)。但为什么电压会降低、我们无法为电池包充电。  

    如果 IC 的充电电压为0V、为什么它不会进行三次充电来为电池组充电?

    我们已在电池组中设置以下值

    设置正确

    此外、我们还将关断电压设置为以下参数

    注意事项 关断 关断电压 2500 mV
    注意事项 关断 关断时间 10. s.
    注意事项 关断 PF 关断电压 2500 mV
    注意事项 关断 PF 关断时间 10. s.

    低于此电压并且失败的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    我已收到您的问题、并开始调查解决方案。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、  

    重新阅读原始注释后、如果您在达到其端接电压时看到电芯电压存在重大差异、则似乎有不同的老化电芯。 话虽如此、验证电池是否确实彼此相似的最佳方法是使用不同的电池电量计(即1节电池)、然后将它们放入 GPCCHEM 计算器、并验证每个电池都具有相同的 ChemID 和相同的误差差%。  

    但是、为了在低电压下为电芯充电、我建议查看 Chg Current Threshold、以验证流经系统的电流是否确实会关闭 FET 以允许充电。 还应查看终止电压、PF 关断电压、关断电压等参数

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢  

    我们在数据存储器中将充电电流阈值设置为50mA。

    和关断参数如下

    REM 电压如下所示

    此致

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    您的问题已收到、将立即得到解答。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    任何更新。

    此致

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    重新阅读原始问题后,似乎你的问题是,你有一个单元格,是同一个,由于各种版本,如老化,质量控制等 我仍然希望看到 GPCCHEM 计算器来验证您的 chemID。

    *这是一个示例,我正在寻找什么,不使用这用于您的应用程序

    谢谢您、
    Alan