主题中讨论的其他器件: GPCCHEM
工具/软件:
你(们)好
4S1P 智能电池组中、我们使用 BQ40Z50-R1 IC。 我们开发了电池组并将电池置于关断模式。
电池包电压约为15V。当我们退出关断模式并测量电压时、我们发现一个电芯电 压低于1.7V、我们无法 为电池充电。
我们更新了 PF 关断电压、其中每个电芯的关断电压为2500mV、充电存在阈值为110000mV、此外、我们还在12.6V 时触发 ESHUTDOWN、即使电芯发生故障也是如此。
我们无法找到导致该问题的根本原因、
请在 EARKIEST 帮助我们。
此致
最大值