主题中讨论的其他器件: BQ25606
工具/软件:
大家好:
我正在使用 BQ25185为我的设备开发电池充电器、因为它们可以连接到太阳能电池板。
在我们当前原型的测试期间、我们注意到 、 即使 原理图审阅未 显示任何 错误、BQ25185在连接电池后便会开始过热:

未 连接到 电池后、温度即为正常。 我们使用的是 9600 mA 电池供电的1S3P 3.7V
软件:KiCad 8.0.2
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
大家好:
我正在使用 BQ25185为我的设备开发电池充电器、因为它们可以连接到太阳能电池板。
在我们当前原型的测试期间、我们注意到 、 即使 原理图审阅未 显示任何 错误、BQ25185在连接电池后便会开始过热:

未 连接到 电池后、温度即为正常。 我们使用的是 9600 mA 电池供电的1S3P 3.7V
软件:KiCad 8.0.2
您好:
感谢您再次联系我们。
我仔细检查了您的原理图、没有发现任何问题、但我确实注意到快速充电电流设置为~1A。 单独这一点会导致器件消耗大量功率、较高的输入电压会进一步增加功率耗散。 这可能是导致您看到过热的原因、也是使用线性充电器的固有影响。
我有几个问题:
此致、
Alec
嗨、Alec
感谢您的答复。
1.是的,连接电池时,输入源存在。
测量值为:
不带电池:
在连接电池的情况下:
就电池规格而言、它是低电压。
2.我直接测量温度。 当温度升高时、我看不到电流下降。
我分享以下 PCB 设计:

最高温度为58.2摄氏度、器件不会关闭。 它正在为电池充电、我无法识别任何异常...
当器件 仅使用电池或仅使用 USB 运行时、温度正常。 问题似乎仅在充电时出现。
PCB 其他器件的温度 在 PCB 最远的点也会增加约10°C (36°C)、从而受到影响。
我在设计中添加了更多用于散热的焊盘。 我们还考虑 在 ISET 设计中添加一个600Ω 电阻器、因此我们可以使用 具有开路跳线的600Ω 和300Ω、并 在测试期间选择其中一个、以查看 Ã Ω 是否确实是此问题的根源。
您好:
感谢您分享这些详细信息。
观察布局、 我怀疑 IC 发热的主要原因是 PCB 覆铜区的散热有限。 顶部(红色)层和底部(蓝色)层上的覆铜看起来有些分散。 在顶层、 在 VSYS 和 VBAT 布线之间尤其受到限制。
使这些覆铜更连续会显著帮助散热。 添加更多散热过孔也可以改善顶层和底层之间的热传递。
BQ25185数据表的第8.3.7.6节 提供了功率耗散公式、可改写为:
PDISS =[(VIN - VSYS)*(ISYS + IBAT)]+[(VSYS - VBAT)* IBAT]
要估算芯片结温、请执行以下操作:
TJ = TA + θJA μ A * PDISS
从 BQ25185数据表中可以看出、 θJA = 68.3°C/W、环境温度(TA) 通常为25°C。
也就是说、θJA Ω 在很大程度上取决于电路板布局布线、因此 应将其视为 棒球场估算。
您能解释一下有多少电流流入电池与系统负载吗? 您提供的电流测量值是否来自输入? 我们可以使用上述公式运行一些粗略的计算 、以便更好地了解您看到的温升是否符合预期。
此外、在这些测试期间、您是否使用太阳能电池板作为输入源?
此致、
Alec
嗨、Alec、再次谢谢
是的,我使用太阳能电池板和开关适配器时,没有阳光。 我做了一些测量、它们如下所示:
VIN = 4.53V
VSYS 3.92V
ISYS = 1.10A
IBAT = 0.92A
VBAT 3.55V
VIN = 4.48V
VSYS = 3.89V
ISYS = 1.10A
IBAT = 0.76A
VBAT 3.23V
VIN = 5.70V
VSYS 3.72V
ISYS = 1.10A
IBAT = 0.76A
VBAT 3.01V
此外、我一直致力于减少碎片并添加更多过孔:



您好:
我注意到、ILIM 设置为1100mA、但测得的系统和电池组合电流大大超过了该值。 在您提供的测量中、ISYS 是否 指 IIN? 您是否还请确认 IBAT 的方向(即电池是在充电还是放电)?
如果启用充电、我期望在未连接电池时 VBAT 等于 VBATREG、我看到在您的应用中 VBATREG 设置为4.2V。
此外、您能否分享一下输入源使用的太阳能电池板?
此致、
Alec
ISYS 是来自 SYS (引脚1)的电流。
IIN 缺失、您没错。 ISYS 为1.41A、带充电器、1.8A、带太阳能电池板。 这种高电流可能 会破坏整个系统?
IBAT (BAT 处的安培电流、引脚2)正在充电、但当我断开充电器时、它会保持该值~0.76A
不使用电池时 VBATREG 为3.56V、使用电池时为3.30V。 它低于应该达到的值。
太阳能电池板规格:

您好:
感谢您的更新。
IIN 缺失、您说对了。 ISYS 为1.41A、带充电器、1.8A、带太阳能电池板。 这种高电流可能 会破坏整个系统?
由于 ISYS 测量值(1.41A、1.8A、太阳能电池板) 超过了输入电流限制 (ILIM = 1100mA)、因此电池很可能正在放电以帮助为系统供电。 此行为是预期行为、是 DPPM (动态电源路径管理)功能的一部分。 请参阅 BQ25185数据表的第8.3.2节。
当系统+充电电流超过 ILIM 时、VSYS 开始下降。 如果 VSYS 降至 VBAT - VBSUP1 (其中 VBSUP1为40mV、典型值)以下、则电池开始向系统提供电流。 这 称为补充模式。
也就是说、根据您的测量值、VSYS 似乎高于 VBAT、这表明电池未处于补充模式。 但是、如果系统负载~1.4A、而 ILIM 设置为1.1A、则必须使用电池来 补充负载。
[引述 userid="626416" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497640/bq25185-overheating-when-charging-the-battery/5761934 #5761934"] IBAT (BAT 处的安培电流、引脚2)正在充电、但当我断开充电器时、它会保持该值~0.76A。为了澄清一下、当您说断开充电器后 IBAT 保持~0.76A 时、您是否意味着该电流正在流出 BAT 引脚? 如果是、这 意味着电池正在为系统供电、这是合理的。
不过、我还注意到、在未连接电池的情况下进行的早期测量中、IBAT 的测量值为0.92A。 这是意料之外的情况。 如果没有电池、则不应有任何电流流入或流出 BAT 引脚。 您能否仔细检查此测量结果?
此致、
Alec
但是、我还注意到、在您之前未连接电池的测量中、测得的 IBAT 为0.92A。 这是意料之外的情况。 如果没有电池、则不应有任何电流流入或流出 BAT 引脚。 您能否仔细检查此测量值?
是的。 我可以确认我的测量结果如上所示:
IBAT = 0.92A
VBAT 3.55V
由于 ISYS 测量值(1.41A、1.8A、太阳能电池板) 超过了输入电流限制 (ILIM = 1100mA)、因此电池很可能正在放电以帮助为系统供电。 此行为是预期行为、是 DPPM (动态电源路径管理)功能的一部分。 请参阅 BQ25185数据表的第8.3.2节。
当系统+充电电流超过 ILIM 时、VSYS 开始下降。 如果 VSYS 降至 VBAT - VBSUP1 (其中 VBSUP1为40mV、典型值)以下、则电池开始向系统提供电流。 这 称为补充模式。
也就是说、根据您的测量值、VSYS 似乎高于 VBAT、这表明电池未处于补充模式。 但是、如果系统负载~1.4A、而 ILIM 设置为1.1A、则必须使用电池来 补充负载。
[/报价]在这种情况下、最佳做法是什么? 我是否应该尝试一下将该电流限制在1A?
您好:
[引述 userid="626416" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497640/bq25185-overheating-when-charging-the-battery/5764375 #5764375"]是的。 我可以确认我的测量结果如上所示:
IBAT = 0.92A
VBAT 3.55V
感谢您的确认。 毫无疑问、我们不希望在未连接电池的情况下看到 IBAT = 0.92。 除电池之外、是否还有任何其他连接到 BAT 引脚的设备? 流入还是流出 BAT 引脚的电流是多少?
在这种情况下、最好怎么做? 我是否应该尝试一些措施将此电流限制在1A?
如果您的系统负载大于 ILIM、电池将处于补充模式、 并需要放电以支持负载。 这意味着电池在此期间无法充电、如果器件长时间处于 DPPM、则可能会出现问题。
由于您的 ILIM 已设置为最大值(1100mA)、因此您的其他选择是降低系统负载(这可能不切实际)或切换到支持更高电流的开关充电器。
您能否说明预期的系统电流消耗是多少? 此外、如果您仔细查看 IBAT=0.92A、以便我们能够了解发生了什么、这会很有帮助。
此致、
Alec
嗨、Alec
由于您的 ILIM 已设置为最大值(1100mA)、因此您的其他选择是降低系统负载(这可能不切实际)或切换到支持更高电流的开关充电器。
是否有一些 符合此规格的 TI 开关充电器?
除电池外、是否还有任何其他连接到 BAT 引脚的内容? 流入或流出 BAT 引脚的电流是多少?
我们再次进行了检查、没有任何器件连接到 BAT 引脚。
我看到与原理图示例唯一不同的 是连接到3V3 (来自降压 IC)的 STAT1和 STAT2引脚、而不是连接到 IN 引脚的 VCC。 不过我不确定它是否会影响类似的东西。
您好:
是否有一些 符合该规格的 TI 开关充电器?
我们的许多开关充电器支持更高的输入电流。 如果您需要为系统负载支持1.1A 以上的电流、建议查看 BQ25606 (独立降压稳压器)、BQ2589x 或 BQ2562x。
我看到的唯一与原理图示例不同的 是连接到3V3的 STAT1和 STAT2引脚(来自降压 IC)、而不是连接到 IN 引脚的 VCC。 虽然我不确定它是否会影响类似的东西。
在 BQ25185 EVM 原理图中、LED 也上拉至外部3.3V LDO 的输出端。 我预计您的原理图中的 STAT1和 STAT2不会导致任何问题。
您是否仍观察到系统负载产生了明显的电流消耗? 此 电流消耗是否与下游元件的预期负载匹配?
此致、
Alec
嗨、Alec。
我检查过之前的消息、发现我犯了一个错误。
当我说"带充电器的 ISYS 为1.41A、带太阳能电池板的电 流为1.8A。"实际上、我是指 IIN、BQ25185的输入、而不是系统的输出电流。
话虽如此、今天我与电子工程师交谈过、他们帮助我担任顾问。 尽管他不是电源管理电路方面的专家、但他建议测试一个最大电流输出为1A 的 LDO 稳压器并连接到中 、看看这是否可能是问题的根源。
我想从你那里知道。 这是 合理的吗?
您好:
如果您的输入源电流高达1.41A 或1.8A、BQ25185会始终限制为最大充电电流(高达1.1A)、因此您永远不会完全利用太阳能电池板。 如果您希望获得最快、最高效的充电速度、则应使用开关稳压器。
如前所述、BQ25185可在电池处于补充模式时支持向 SYS 提供更高的放电电流。
如果输入端使用限流 LDO、我会希望发热更少、尤其是电压接近 VBAT 时。 如果太阳能电池板的 VIN 电流为1.1A、并且电压远高于 VBAT、则会出现明显的发热和热调节会减慢充电速度。
此致、
Wyatt Keller