This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:2S 设置下、它在不使用电池的情况下提供的最小电流是多少、以及在充电过程中会发出噪声。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501746/bq25792-what-is-the-minimum-current-it-supplies-without-battery-for-2s-setting-as-well-as-it-emits-noise-when-charging-is-in-progress

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:BQ25798

工具/软件:

尊敬的团队:

正如我之前发布的关于充电噪声问题的文章所述、我再次遇到了与 TI EVB 不同且更相似的问题。

此外、我还面临一个问题、即:我的系统需要大约1-1.2A 才能启动、而没有电池则无法启动。

我们将 USB-USB PD 与 CYPD3177配合使用。 输入来自最大功率为65W 的笔记本电脑充电器。

当我们放置电池时、它开始充电、我们收到噪音、移除后、系统会再次复位。

这是供您参考的设计。

e2e.ti.com/.../ChargerSCH_5F00_150425.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Burhanuddin:

    我认为原理图没有明显的问题。 BATP 上不需要47nF、但不应导致问题。

    在没有电池且启用了充电的情况下、BQ25792的转换器会由于 BATOVP 而关闭30ms。  当未连接电池时、您可以通过禁用充电(CE 位或引脚或 TS 故障)或在 BAT 引脚上添加200uF 电容器来防止 BATOVP。  或者、您也可以更改为引脚2和寄存器2寄存器 BQ25798、因为它不会关闭30ms 转换器。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    在 BAT 引脚上添加200uF 无法解决问题、当存在高电流要求时、充电器无法为系统供电、当从中汲取较高的电流时、系统电压会复位。

    除此之外、充电器状态 LED 不工作。

    那么噪声部分呢? 相同的电池可完全充电、而不会有 EVB 的噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    充电器的状态和故障寄存器报告什么?  当 PD 控制器提供5V/3A 时、充电器应能够在 SYS 上提供15W/7Vminsys >2A 的电流。

    如果充电器的 SYS 以可闻范围内的频率下降/上升、则输出电容器会谐振。  您能否在示波器上查看 VBUS、VSYS、VBAT?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    当我在 VSYS 上添加200uF 时、噪声消失了、在 BAT 引脚上添加320uF 解决了系统复位问题。

    我 在 VSYS 处使用了大约50uF 的陶瓷电容、 与 EVB 上的电容相同、但在 EVB 中没有噪声。 原因可能是什么

    电容器封装为1206、PN 为 CL31B106KBHNNNE。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Burhanuddin:

    在添加电容以进一步诊断问题之前、我需要示波器图。  电路板上的电容器与 IC 的距离有多远?  您是否按照以下数据表遵循了推荐的布局:

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电容非常接近 IC、几乎与数据表中提供的建议相同。

    这是实际的系统图像以供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Burhanuddin:

    布局看起来合理。  为了进一步帮助、我需要

    -上面提到的范围快照  

    REG0x1B 至 REG0x27的-寄存器转储

    包括和不包括额外电容器的情况。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不带电容器的寄存器转储从0x1B 到0x27

    1、不带充电: 2F、2A、0、50、0、 0、0、80、82、10、 10、20、0

    3.带充电: 2F、6A、1、40、0、 0、0、80、80、0、 0、20、0

    无电容时的示波器屏幕截图

    带电容器的寄存器转储从0x1B 到0x27

    1、不带充电: 2F、2A、0、50、0、 0、0、0、82、10、 10、20、40

    3.带充电: 2F、8A、1、40、0、 0、0、0、0、0、 0、0、0

    带电容的示波器屏幕截图

    此示波器屏幕截图是不带电池和有电容器的 VSYS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Burhanuddin:

    最后一个曲线是电池连接或电池组保护器已打开。  充电器达到 BATOVP、转换器关闭30ms、充电重新启动、触发 OVP、重复。  添加可解决此问题。  或者、您可以更改为引脚2引脚 BQ25798、它仍然具有 OVP 事件、但转换器不会关闭。  

    对于这两个图、寄存器都会报告充电:

     过去的某个时候使用 BATOVP 进行涓流充电

     过去的某个时候使用 BATOVP 进行快速充电。

    电池包保护器 OVP 阈值是否可以低于充电器 VREG 设置?

    此致、

    Jeff