This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:GPIO/数字输入和输出在整个工作温度范围内的漏电流

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492981/tps6594-q1-leakage-current-of-gpios-digital-inputs-and-outputs-over-full-operating-temperature-range

器件型号:TPS6594-Q1

工具/软件:

您好 TI 支持团队:

我们目前正在评估 TPS6594-Q1、并注意到数据表未规定 GPIO 以及其他数字输入和输出的任何漏电流信息。 如果您能确认 GPIO 引脚以及器件的其他数字输入和输出在整个工作温度范围(例如-40°C 至125°C)内的预期漏电流行为、我们将不胜感激。

这一确认有助于我们进行设计、并确保我们的预期性能裕度计算与器件特性保持一致。 我期待您的答复。

此致、

Manoj。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    由于 GPIO 的性质以及如下与 GPIO 及其各自电源域相关的警告、我们不对漏电流数据提出具体要求、因为这将超出以下注释中建议的运行数据的范围。

    BR、

    Nicholas McNamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas 您好:

    感谢您的答复。

    由于数据表未指定数字 I/O 的任何输入漏电流信息、我们想验证是否使用的值  125°C 处的10 µA A 合理和保守的假设 供我们的分析使用。

    您能否确认此估算值是否与您的内部表征一致、或者建议是否应考虑针对器件的整个工作温度使用更合适的值?

    感谢您的支持。

    此致、

    Manoj。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的查询。 美国和欧洲 TI 办事处于4月18日关闭。 您将在下周初收到回复。 感谢您的耐心!

    此致、

    Katie