请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS6594-Q1 工具/软件:
您好 TI 支持团队:
我们目前正在评估 TPS6594-Q1、并注意到数据表未规定 GPIO 以及其他数字输入和输出的任何漏电流信息。 如果您能确认 GPIO 引脚以及器件的其他数字输入和输出在整个工作温度范围(例如-40°C 至125°C)内的预期漏电流行为、我们将不胜感激。
这一确认有助于我们进行设计、并确保我们的预期性能裕度计算与器件特性保持一致。 我期待您的答复。
此致、
Manoj。