This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:关于状态转换

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495094/tps65381a-q1-regarding-state-transition

器件型号:TPS65381A-Q1

工具/软件:

您好团队:

我的客户希望使用此设备、但有几个问题。
是否可以在下面回答这些问题?

问题1.

当 WD_FAIL_CNT 超过5时、ENDRV 将为低电平、但 TPS65381A 将不会进入安全状态。 对吧?
此后、如果 WD_FAI_CNT 变为4或更小、ENDRV 将再次变为高电平。 对吧?

问题2.

除非 MCU 通过 SPI 进行写入、否则 DEV_ERR_CNT 的数量是否会无限制地增加?

问题3.

我们理解、如果 WD_FAIL_CNT >7+1、则器件将复位并重新启动。
是否有任何寄存器可以记忆 之前由 WD_FAIL_CNT >7+1重新启动器件?

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队:

    有人能回答我的问题吗?

    此致、
    Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队:

    客户正在等待答案。
    是否可以回答我的问题?

    此致、
    Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的查询。 美国和欧洲 TI 办事处于4月18日关闭。 您将在下周初收到回复。 感谢您的耐心!

    此致、

    Katie