请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65381A-Q1 工具/软件:
您好团队:
我的客户希望使用此设备、但有几个问题。
是否可以在下面回答这些问题?
问题1.
当 WD_FAIL_CNT 超过5时、ENDRV 将为低电平、但 TPS65381A 将不会进入安全状态。 对吧?
此后、如果 WD_FAI_CNT 变为4或更小、ENDRV 将再次变为高电平。 对吧?
问题2.
除非 MCU 通过 SPI 进行写入、否则 DEV_ERR_CNT 的数量是否会无限制地增加?
问题3.
我们理解、如果 WD_FAIL_CNT >7+1、则器件将复位并重新启动。
是否有任何寄存器可以记忆 之前由 WD_FAIL_CNT >7+1重新启动器件?
此致、
Kee Kuhara.