This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设计审查/需要帮助

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497473/design-review-help-needed

器件型号:LP8868U-Q1

工具/软件:

大家好:

想知道我是否能对该电路进行设计审查。 我认为我做了一些错误/不明白什么、因为我很难让电路在仿真之外实际工作。 该电路的目标是采用11V-13V (12V 正常)并将其升压至27V 以驱动这3个串联的 LED。 我认为有一些我不明白的东西,因为我不能让它工作。 我将在下方发布我的所有计算结果和原理图。 非常感谢任何提示。 我问我的数学有没有问题,如果你可以展示你如何得到一个不同的答案,这将是感激的,因为它可以帮助我了解需要做什么,相比我做的事情。 此外、如果需要添加电阻器等元件以及其他元件、我们也将不胜感激地解释为什么需要电阻器。 我想说的是、我不是一名电气工程师、我只是将此作为一个有趣的项目来了解更多有关 LED 驱动器电路的信息。 我相信在电路板布局布线上有很多工作可以用不同的方式完成、但这是我第一次这样做、我将在需要时考虑所有技巧。

下面是除数据表驱动的数值之外、我用于获取数字的所有数学值和值

输入电压范围:11V-13V

LED 灯串:3个 LED

输出电压:27伏

开关频率:800kHz

最大 LED 电流:1A

电感器电流纹波:最大电感器电流的40%

调光类型:PWM/ADIM 调光




L = 10.0uH (板载10uH 时需要换出)

Dmax = 0.5185

ILmax= 2.08A

SW = 800kHz (需要更改电阻器)

VIN (ripple) 16.2mV、带10uf 输入电容

IDD 纹波=.0399A

Rled = 3 Ω

ZCOUT = 0.087 Ω

CCOUT = 2.29uF

Rsense = 200Ω(100% PWM 时需要1A)

Csense = 3.25uF

Rovp1 = 100K

Rovp2 = 3.3K

优化

电感器选择

L = 13V×(27V−13V)​/27V×0.4×2.08A×800,000

L=10.1uH

VIN (ripple)

VIN RIPPLE​=.832A​/8×(10×10−6)×800,0000

LED= 0.2V/.2A*3= 3Ω

0.087 Ω

CCOUT = 1/ 2π*800,000*.087 =2.29uF

Rsense=.2/1= 200mΩ

Csense =.25*2.08/200*800,000=3.25uF

这是原理图

这是电路板布局布线

再次表示非常感谢您的帮助。 如果你能解释为什么也会非常感激你的任何改变,因为我试图学习一些新的东西,我从来没有做过。

感谢大家!

-大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的专家将在下周给你答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    您能否请您详细解释一下您现在遇到的问题?

    仿真电路没有问题。 另外、最好能共享以下引脚、VOUT、SW、IOUT、VCC 的波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhiqian:

    我不确定我是否正确设置了仿真、因为这是我第一次使用该软件。 我遇到的问题是没有发生开关/没有升压。 在物理电路上、SW 引脚波是一条实线-一些电气噪声、告诉我由于某种原因它不会开关。 我想可能有一些我不明白为什么它不切换。

    我在 FAULT 引脚上有一个10K 上拉电阻器、我认为在未检测到故障时将其上拉至 VCC 引脚上的5V 是理想选择。 在实际电路上进行测量时、电压保持在0V。 看看人们发布的其他几个示例、似乎我应该在 ADIM 和 PWM 上也安装一个上拉电阻器、因为我希望100%的亮度而不是只将它们连接到 VCC 引脚。 当粉末状接通时、这些引脚的读数均为5V。

    我的主要问题是电路不是开关、尽管我认为应该是开关。 是否有人可以根据我上面提供的信息以及所需的 Vin 范围、Vout 范围和 Iout、仔细检查我的数学运算结果? 如果能做到这一点、我将非常感激。 它可能是简单的,因为我有 LED 连接不正确,其读数 LED 短路或其他. 我现在不确定。 非常感谢任何帮助。

    谢谢、

     David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我们的专家稍后将为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    您是否可以为 EN 引脚提供外部电源来重试?

    您从哪里获得了用于仿真的模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhiqian:

    当您说为 EN 引脚提供一个外部电源时、您指的是不同的电源、而不仅仅是连接到 VCC 的上拉电阻器正确吗?  

    该模型来自 EASYEDA 的仿真软件。 我不确定是否正确。 您能给我发送 pspice 模型吗、我会在那里重新创建电路并测试结果。 PSpice 模型可以发送到 david@gilscustoms.com 这封电子邮件

    我想如果向 EN 引脚添加单独的电源确实有效、那么对于该芯片来说、这种常见做法是否有效? 似乎只能使用 VCC 的5V 电压就可以正常工作、但再说一次、我只是不理解。 感谢您到目前为止的帮助。

    -大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我们的专家稍后将为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    我们只有适用于此设备的 simpleis 模型、我已向您发送了一封电子邮件、请检查它。

    我不确定您是否获得了正确的型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将通过电子邮件回复。 我很感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhiqian。

    想知道您是否能够发送模型。 我还没有看到它通过电子邮件发送。

    谢谢、

     David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    请立即查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhiqian:

    它确实经历了这段时间。 我很感激! 我会给这一个镜头,看看我是否能找出我的问题所在.

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我们的专家稍后将为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想知道我的设计不起作用的原因是否是因为我没有 PWM 信号进入 PWM 引脚。 我想您可能只能为 PWM 和 ADIM 提供5V 电压、但看一下调光模式配置、我看不到每个引脚都标有"High"和"High"的选项。

    仿真模型已经发出、尽管我不确定如何使用它、但我确实看到、在那里每个引脚都有一个信号发生器设置、这使我想知道是否需要真正的 PWM 信号、而不是在 VCC 引脚上将其拉至5V。

    -大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    专家将在稍后向您提供反馈、感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    请考虑使用我发送给您的模型。 我们不提供其他模型、因此我没有任何想法。

    • 该模型来自 EASYEDA 的仿真软件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhiqian:

    我已经了解了该模型、我不确定 TI 的结构化/应该更改哪些内容来适合我的电路。

    我的仿真问题是如何使用它。 似乎有3个文件可以协同工作。 我认为、在插入电路的值后、我们应该在标有 TOP_SYSTEM 的位置运行仿真。 该原理图是这样的。  

    还有一个名为 LP886x_EVM 的文件、我想这是插入我为电路计算的值的位置? 对吧? 我也不确定如何做到这一点、因为似乎有与其他部分关联的默认公式。 原理图是这样的

    最后是名为 LED_Matrix 的文件。 我认为是您为正在使用的 LED /有多少个以及没有多少个 LED 输入值的位置。 原理图是这样的

    就像我说的最后两条绑定到 top_system 文件、但不清楚如何编辑和使用仿真。 您是否可以提供任何指导、或者是否有其他人可以发出提示来提供帮助?

    我出现的另一个问题是 PWM 引脚是否需要 PWM 信号、或者 ADIM 是否可以拉高? 由于调光模式的图表、我倾向于否、但不清楚是否是这样。 我很想把仿真弄得一团糟、但我又不知道如何设置以使其正常工作。 如有任何帮助、我们将不胜感激。

    谢谢、

     David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    专家将在稍后向您提供反馈、感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    它就是系统的总块。

    第一个是高级块。 另外两个子块是子块、一个用于 LED 驱动器设置、您可以更改电感器或任何其他元件的值。 另一种是 LED 设置、您可以使用不同的 LED 数量和其他设置进行更改。