This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:这是一个有关 PWM 控制的问题。

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503115/tps61165-this-is-a-question-about-pwm-control

器件型号:TPS61165

工具/软件:

可从数据表中设置的频率范围为5kHz 至100kHz。

是否可以在整个频率范围内将占空比设置为1%至100%?
(可以设置的占空比是否会根据该频率范围内的频率而变化?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的专家稍后将为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如 DS 第9.2.1.2.2节 PWM 亮度调光中所述、该器件会在 PWM 信号的占空比处对内部200mV 基准电压进行斩波。 理论上、PWM 占空比可以是0%至100%。 但是、对于最小占空比、它不能为0、因为当 CTRL 低电平持续2.5ms 时、器件将进入关断模式。  

    希望它澄清。

    此致、

    Hongjia