This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:PG 端口上出现异常行为(切换

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501670/tps25947-abnormal-behavior-on-pg-port-toggling

器件型号:TPS25947

工具/软件:

您好:  

我将使用板载 TPS25944LRPW 来切换到12V 电源轨。

我尚未施加任何负载、因此负载约为0 @ 12V、但我发现 PG 行为异常。

器件

VIN/OUT = 12.2V
PGTH:43K / 5.6K (约10.8V)
EN/UVLO:3.3V logit 电平高
UVLO:拉至 GND
Ctimer:2.2nF
dvdt:2.2nF
PG 通过3.3V 上拉

我已经看到、PG 输出在大约380~420kHz 时切换、但12V 电源输出正常(测量值为12.2V)
我无法识别事件以触发 PG (第1.2V 页除外)、并且 PTCH 的实际电压约为1.4V、因此不应触发 PG。

我是否缺少任何触发 PG 的事件、或任何 调试该症状的提示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种情况不仅发生在一个板上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gyeongseop:

    感谢您的耐心。  

    首先、您可以检查上拉电源。 上拉电阻本身可能导致这种情况。

    其次、您提到输出端无负载、因此不太可能发生这种情况、但如果器件进入 RCB、则 PG 也将下降。 在输入和输出端使用多大的电容。 如果可能、使用更高的输入电容和一些电阻负载进行测试(以检查器件是否关断)。 如果没有任何电阻负载、Vout 将不会下降、您就无法意识到是否触发了 RCB。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、

    1)当 PG 以400Hz 的频率切换时、上拉电压保持正常(无负载)

    2)输入电容约为400nF、输出电容约为20uF。
    我可以看到输出电源轨和接地之间存在 PGTH 路径(总共~50k)我 认为如果输出关断(无 负载)、我可以进行检查

    3)所以 我已经连接风扇(12V 0.16A)和症状消失。 PG 不再随负载切换。

    4)我仍然希望 IC 不在空载条件下切换、因为它会一直触发 MCU 中断...

    我总结了 PG 可以切换的事件包括:

    a) Vpgth 低于1.1xV
    b)反向电流阻断(板上可能会出现 C-L-C 谐振???)

    您能就此提出解决方案吗? 如果添加更大的输入电容就可以了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用一个开关控制3个分支。 我发现几乎不可能使用这种方法(反向电流阻断为0.03V)

    在空载条件下、即使这些分支的电容器之间的谐振相移非常小、也会调用 RCB……