This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD83325L:较低电压下的泄漏规格

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502203/csd83325l-leakage-spec-for-lower-voltage

部件号:CSD83325L

工具/软件:

您好:

我在1节电池应用中使用此 MOSFET。

当电压低于4.2V 或3.3V (接近1s 锂电压范围)时、您是否会在源极-源极漏电流和栅源极-源极漏电流方面获得任何"非官方"数据。

其次、当 VGS <0时、您是否有任何有关源极-栅极泄漏的数据? 例如、VS1=~3V、VG = 0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dimitri、

    感谢您关注 TI FET。 我提取了产品开发过程中收集的表征数据。 ISS 仅在 VSS = 9.6V 且 IGSS VGS =+10V/-6V 时测量。 我来搜索一下是否有任何其他泄漏数据。 以下链接指向有关 MOSFET 泄漏和其他温度影响的技术文章。 只要我有更多的信息,我就会尽快回复你。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sszt206

    https://www.ti.com/lit/pdf/sszt144

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitri:

    我找到了晶圆探针数据、并生成了 ISSS 和 IGSS 的归一化图、如下所示。 ISSS 在 Vds = 9.6V 时标准化、IGSS 在 Vgs = 10V 时标准化。 要使用这些图、请选择所需电压下的标准化值、并将其乘以数据表中的最大漏电流规格、以估算目标电压下的最大漏电流。 TI 未在数据表中发布漏电流的典型值或平均值、仅限最大值 我可以告诉您、典型值远低于最大值 ISSS ~ 0.1μA 和 IGSS ~ 2.7μA 的典型值。 抱歉、我无法分享实际的泄漏图。 希望这将足以提供您所处条件下的泄漏估算信息。 此外、请记住、漏电流具有正温度系数。 如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    John