工具/软件:
你好、团队
我们希望使用 LP8556SQ-E08/NOPB 进行纯硬件测试、无软件参与。
1. LP8556SQ-E08/NOPB 在没有 I2C 主器件的情况下"仅 PWM"、我们能否以100%占空比直接将 PWM 引脚拉至高电平(VDD 电源域)?
可以按照表5更改 fsw、ISET 是否可以遵循类似的表?
我们的 LED 总电流为20mA、有任何建议的 ISET 电阻值?
VBOOST 电压会自动检测并设置为13.2V?
4.如下面的屏幕截图所示,有什么需要更改? 
BR
Ethan