This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:在交换芯片后、PIN55和 PIN56对地短路

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499194/tps6594-q1-pin55-and-pin56-are-short-to-gnd-after-swap-chips

器件型号:TPS6594-Q1

工具/软件:

您好:

我需要有关更换 板上芯片的帮助。

我使用热枪替换 TPS65941213 (其中一些无法由 PMIC GUI 读取)、但其中三个 器件会击穿。 所有现象都相同:PIN55和 PIN56对地短路。

我使用 热风枪 替换   TPS65941213附近同一电路板上的一些 TPS65941111、且芯片未发生击穿。

我的电路板有12 层、 厚度为2mm。 我将热风枪的温度设置在380℃ 上,并将其放在芯片上小于1分钟。

我的季度是:

1、为什么 操作后只有 PIN55和 PIN56对地短路?

2.关于如何更换芯片的官方建议是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huang:

    这是您自己设计的电路板还是其中一款 TI EVM? 如果您自己的电路板、这些引脚附近是否有连接到 GND 的散热焊盘/GND 的过孔? 在这种情况下、我很可能怀疑电路板布局布线问题。  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是我自己的电路板、通过9个过孔连接到 GND。  

    这是否意味着如果散热焊盘焊接不好、并且芯片 有可能被损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huang:

    假设使用热风枪时、如果布局彼此靠得太近、在进行返工时可能会发生 GND 焊盘短路。 例如、如果引脚/布线之间没有留出足够的间距、  

    -凯蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是焊接问题。  当我致电 专业人员寻求帮助时、没有损坏的芯片。

    但我在这之后遇到了一个新问题。 我稍后将打开一个新案例。

    非常感谢。