工具/软件:
您好:
我需要有关更换 板上芯片的帮助。
我使用热枪替换 TPS65941213 (其中一些无法由 PMIC GUI 读取)、但其中三个 器件会击穿。 所有现象都相同:PIN55和 PIN56对地短路。
我使用 热风枪 替换 TPS65941213附近同一电路板上的一些 TPS65941111、且芯片未发生击穿。
我的电路板有12 层、 厚度为2mm。 我将热风枪的温度设置在380℃ 上,并将其放在芯片上小于1分钟。
我的季度是:
1、为什么 操作后只有 PIN55和 PIN56对地短路?
2.关于如何更换芯片的官方建议是什么?
谢谢。